This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08EVM:数据转换器论坛

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1425544/ads114s08evm-data-converters-forum

器件型号:ADS114S08EVM
Thread 中讨论的其他器件:ADS114S08

工具与软件:

为什么评估板的输入电阻为4.12 kΩ? (__LW_AT__R90、R61、R66・・・・)

这看起来是一个非常大的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好?? ??、

    ADS114S08具有非常低的漏电流(高输入阻抗)、因此可以使用更大的输入电阻(但严格意义上没有必要)。 换句话说、可以使用较小的值、但我不会使用大得多的值

    -Bryan