This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C027:关于 ADC081C027的问题

Guru**** 2502195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC081C027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1424282/adc081c027-question-about-adc081c027

器件型号:ADC081C027

工具与软件:

您好:

现在调试 ADC081C027芯片、将外部10K 电阻器连接到 AIN 并将其拉至3.3V 以进行调试:

1.读取0x00寄存器、前两个读数为1、后续读数均为0。

2.将0x02寄存器设置为0xe8、然后再次读取0x00寄存器。 读取的值不断变化、差别很大。 它们的值在246和56之间波动。 您能看一下吗、谢谢!!!

目前、VDD 连接到3.3V、一个外部10K 电阻连接到 AIN 并上拉至3.3V 以进行调试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是否使用示波器或万用表等外部测量设备观察到这种读数波动?

    观察正在发生的实际 I2C 事务也会很有用。 您是否能够在几次转换读取期间提供 I2C 总线的逻辑捕获?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:á lez

    如上图所示、通过软件命令读取 I2C 的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    因为我没有深入了解软件的运行、所以比较容易查看 ADC 输出的实际逻辑。 您是否能够提供该信息以便我进行进一步调试? 只需要探测 SDA 和 SCL。

    此致、
    Joel