This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:关于默认设置[出厂发货值]

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426233/afe4490-about-the-default-settings-factory-shipment-values

器件型号:AFE4490

工具与软件:

是默认值还是出厂值0000?

或者它是数据表的"Reset Value"(重置值)=****部分吗? 请告诉我。 

顺便说一下、使用数据表中的设置
如果我意外地在位 D[23:17]必须为"0"的位置写入1、如下所示:

IC 只会出现故障、

如果我在 SPI 中重写设置值、它是否会恢复原始状态?
原因:我需要知道这一点,因为我需要能够写任何数字
微控制器加载到 AFE4490设置中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshii-san、

    感谢您发帖。 加电时、用户寄存器全部复位为00h。

    此致、

    Ryan