This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1285:ADS1285。 PGA 输入阻抗?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426251/ads1285-ads1285-pga-input-impedance

器件型号:ADS1285

工具与软件:

你好。 我正在设计必须采集某些检波器信号的电路板、并想使用 ADS1285模数转换器。 在数据表中、我找不到 PGA 引脚输入阻抗的指示。 您能向我提供这些数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giancarlo de Marchi:

    您可以从放大器输入电流推断出输入阻抗、例如、输入阻抗可近似为1V / 45nA = 22.2m Ω。 我已复制数据表中的以下相关规格(PGA 启用或 PGA 旁路、即缓冲器=开启)。 此外、您还可以查看数据表中的输入电压曲线图。

    -Bryan