This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:SPI 通信、CS 引脚状态

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426497/ads1292-spi-communication-cs-pin-state

器件型号:ADS1292

工具与软件:

您好!

我正在使用 ADS1292为 EMG/ECG 采集设计一个新的 PCB、在我的设置中、这是唯一由特定 SPI 主器件操作的器件。 我正在考虑将 CS (片选)引脚一直保持在低电平、因为我将在连续转换模式下使用 ADS1292、并且仅在环路中读取数据、而无需在运行期间发送任何额外的配置命令。

根据我的理解、这应该是可以实现的、因为我不会在多个 SPI 器件之间进行切换。 数据表中也有一个部分似乎表明这样做可行:



您是否认为将 CS 引脚保持在低电平是安全的? 在我的设计中、我在 ADS1292和 MCU 之间使用隔离器、因此尽可能减少隔离信号的数量非常重要。 信号越少意味着隔离器器件就越少、这一点至关重要、因为市场上并不总是能轻松买到某些类型的器件。

感谢您的任何见解!