This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:3mV 测量误差。

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1425234/ads131e08-measurement-error-of-3mv

器件型号:ADS131E08

工具与软件:

您好!

我在比较电压表的读数时观察到3mV 的测量误差。

我 GΩ 的是内部电阻为10k Ω 的电压表。

似乎有什么东西在 ADS 输入端引起了3mV 的串联压降。 这可能是多路复用器的导通电阻造成的吗?

我无法在数据表中找到任何有关多路复用器输入电阻和导通电阻的信息。 您能帮助澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rachid:

    ADS131E08是一款同步采样 Δ-Σ ADC、 内部多路复用器仅用于切换输入信号、测试信号和其他内部信号、因此 对测量的影响不会像这样大。 您是否使用电压表测量 INxP 和 INxN 引脚上的信号?  您使用了哪种电压表和信号源? 请分享您的原理图、那会很有帮助。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    是的、我测量 INxP 和 INxN 引脚上的信号。

    我  GΩ 电压表 RIGOL DM3068、并将内部电阻配置为10k Ω。

    我的电路板用于测量电阻 R1、R2、R3和 R4。

    电路板的简化版原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rachid:

    感谢您提供的信息。

     表中的数据是针对 R1还是其他电阻器捕获的? 电流幅度和 R1/R2/R3电阻器的值是多少? 您如何将信号连接到 ADC 的 INxP 和 INxN? 您向 ADC 输入的信号可能会超出 ADC 的输入共模电压。 可以执行的一项测试是在内部短接 ADC 上的输入以进行检查。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 ADC 的连接:

    电阻 R1、R2、R3和 R4的值为1千欧姆。

    电流为790uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我做了一些更简单的测试:

    我将使用不同的电阻值(R)测试100mV 至4000mV 范围内的电压值(V)。 然而,我一直看到一个大约3mV 的误差测量:

    增益还有一个问题:将增益设置为1时、得到的值为2,085,334。 如果我将增益更改为2、则得到2,800,651、而增益为4时、得到3,408,136。 它不是线性的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rachid:

    我检查了原理图、当 ADC 由单极电源供电(AVDD=5V)时、由于我在上一篇文章中提到的共模电压要求、负输入引脚(IN1N、IN6N、IN7N 和 IN8N)不应连接到 GND。 根据上图、您还在进行更简单的测试时将 IN3P 短接至 GND、这种连接违反了 共模电压要求。 ADS131E08的输入应配置为下图所示的电路之一。

    原理图中的每个信号(IS1电流/R1电流/R2电流/R3电流和 R4电流)都短接并在 通道之间共享以进行测量、我建议您将其断开、仅将其用于 ADC 的一个通道进行测试、例如使用一个专用 的 ADC 通道来测量 IS1电流和 R1电流之间的差分电压。 我也没有看到建议在 ADC 输入上使用的 RC 滤波器。

    当您从 ADS131E08收集数据时、您是否禁用了 DAC? 似乎您为 ADC 和 DAC 共享相同的 SPI 总线和控制器信号。

    BR、

    戴尔