This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-FDA:模拟输入共模电压规格-与 AMC1350隔离式 EP 的兼容性

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18, THS4131, ADS1278, AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426074/ads1278-ep-analog-input-common-mode-voltage-specification---compatibility-with-amc1350-isolated-fda

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:THS4131ADS1278AMC1350、ADS127L18

工具与软件:

我正在尝试使用由隔离式全差分放大器(EP)驱动的 ADS1278-FDA 来布置一个电路、以将低压部分与 HV 隔离。  我选择了 AMC1350进行电压检测、但我对 ADS1278对模拟输入共模电压的要求感到困惑。  在 ADS1278的数据表中、有一个使用 VCOM 引脚设置 THS4131的共模电压的示例。  但是、AMC1350缺少该输入来设置 FDA 的共模输出电压。  AMC1350的数据表规定了典型共模电压为1.49V、在+/- 5V 输入下、可为输出提供+/- 2V 的差分摆幅。  由于 ADS1278上每个 ADC 引脚的总输入电压保持在允许的限值范围内(AVSS -0.1 < AVDD+0.1)、是否仍然可以将 AMC1350与 ADS1278配合使用?  如果不是、是否有建议将隔离式 FDA 与符合 AVDD/2共模电压规格的 ADS1278配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔·霍尔

    您想 使用 AMC + ADS1278做什么? 您的应用/终端设备是什么? 如果我们更了解您正在尝试实现的目标、我们可能会就其他器件提出一些建议供您使用

    如果 AMC1350输出共模电压相对于 ADS1278 AGND 为1.49V、 并且输出信号相对于 VCM 为+/-2V、则您需要测量的绝对信号范围为0.49V 至2.49V。 这在 ADS1278输入范围内、因此、您的系统应该能够正常工作。

    我还将指出、我们即将发布 ADS1278的下一代版本、即 ADS127L18: https://www.ti.com/product/ADS127L18

    与 ADS1278相比、ADS127L18具有更高的数据速率、更好的交流/直流性能、更低的功耗、更小的尺寸和更多的特性

    -Bryan