This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:设计问题

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E, TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1424261/tsc2046e-design-issues

器件型号:TSC2046E
主题中讨论的其他器件: TSC2046

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前、客户使用 TSC2046E 时遇到了2个问题、需要您的帮助、提前感谢:

  • 有关 BUSY 信号的问题:

    从数据表可知、当 CS 信号为高电平时、BUSY 信号处于高阻抗状态。

    问题是、在什么情况下、即使 CS 为高电平、BUSY 也可能为高电平? 随附的屏幕截图是初始化 TSC2046后捕获的异常波形:

  • 关于中断 PENIRQ 信号的问题:

    设置空闲时 PENIRQ 信号为高电平。 根据数据表、点击触摸屏时、当通道采样时将生成中断、并且在一个周期内将生成多个中断。

    但是、当点击客户电路板上的触摸屏时、PENIRQ 信号始终为低电平。 这是什么原因呢?

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    很抱歉、我将在本周更新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、客户使用 AM62及其 资源库、我们是否使用 AM62及其软件代码测试此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    1.当 CS 为高电平时、BUSY 信号通常为高电平。 但是、如果转换已启动、中断且未正确完成、BUSY 可能会保持高电平。 请参阅图9、11、12和13的时序图。

    2.这可能是控制寄存器的配置不正确。 您可以将控制字节设置为0X9B、使触摸处于激活状态即可设置中断

    AM62可以用作主机 MCU 来对此器件进行编程。