This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:如何禁用数字滤波器(SINC3)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426922/ads131m08-how-to-disable-the-digital-filter-sinc3

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: ADS127L18

工具与软件:

您好!

我们当前正在测试使用 ADS131M08IPBS 的电路。 通过测试、我发现输入波形(10kHz)的增益不足、这也是导致问题的原因。

我认为这要归功于内置的数字滤波器(SINC3)。 SINC3滤波器是器件降噪和信号滤波运行的核心部分、无法完全禁用。 我的理解是否正确? 如果是、我可以做些什么来解决此问题(例如 OSR 设置)吗?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您的评估完全正确。
    遗憾的是、sinc 滤波器无法在 ADS131M08中旁路掉。 您可以在最低 OSR (=最高数据速率)设置下操作器件、但在这种情况下、10kHz 信号仍然会有一些显著衰减。

    一种更好的解决方案是具有平坦通带数字滤波器的 Δ-Σ ADC、如 ADS127L18。 这些器件就是为此类任务而设计的。
    另一种选择是查看 SAR ADC。

    此致、
    Joachim Wuerker