This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65:采样错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1420871/ads52j65-sampling-errors

器件型号:ADS52J65

工具与软件:

您好!

我们构建了一个设计、用于评估 连接到 Xilinx Kintex UltraScale GTH 收发器的 ADS52J65。 我们将 TI204c IP 用于 JESD204层。

我们可以实现连接并使用2个通道 PAR 通道运行4条 JESD 通道。

正确读取测试图形以确定可能的图形。

我们可以让 ADC 对一些外部生成的波形进行采样、最近会观察到样本中的一些错误。

我们的用例如下:

Digital Gain = 0; Sampling Rate:100MHz;HPF:Off; Demod:Off

当采样介于-2000和+1500之间时、一切正常

当样本达到1500时、值1500和2000之间会出现一些采样错误

放大正峰值

这种现象也可见于信号的负位置

放大负峰值

 

 

 

斯坎布林的影响

禁用 Scambling 时放大正峰值:

  • 无更改

数字增益的影响

放大数字增益= 3时的正峰值

  • 采样误差会根据增益寄存器进行放大

HPF 的影响

  • 过滤采样错误

 

 

在不同范围内重复这种现象

采样错误约6000:

10000左右的采样误差

大约4096的每倍数似乎会出现相同的情况

 

测试模式:

围绕入罪值选择斜坡模式

  • 斜坡行为正常

 

结论

ADS52J65显示采样数据时的错误。

这些误差在512宽范围内每4096个的倍数下出现(数字增益= 0且禁用 HPF)

这种现象与扰频无关。

数字增益可放大幅度、但不会改变形状、HPF 会滤除误差。

  • 在数字处理阶段之前、问题已经存在

斜坡测试模式行为正常

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的观察,它看起来不像接口问题. 这与 ADC 有关。 我想问这是在所有频道还是只有一个频道?

    您使用的输入电路是什么?

    您的输入信号频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该问题会在每个通道上发生。

    以下是填充每个通道的输入电路:

    采样频率为100MHz、信号 I transmit 介于1MHz 和5MHz 之间。

    我注意到,玩 VCM 调谐可以帮助...  

    感谢您的反馈、

    此致、

    Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它可以帮助,因为 AINP/M 引脚共模应该接近0.75V 和在数据表图162解释了这一点.

    请告诉我、这可以解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I SET (我设置):

    0x2D 到0x4000

    0x2E 至0x0003

    0x33至0x0001

    我的问题似乎得到了解决。

    感谢您的支持