This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8365:具有超小外形的同步采样 ADC

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8365, ADS7864, ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426965/ads8365-simultaneous-sampling-adc-in-smallest-form-factor

器件型号:ADS8365
主题中讨论的其他器件: ADS7864ADS8363

工具与软件:

尊敬的 TI:

在我的定制电路板中 选择了 ADS8365 ADC、但尺寸在我的电路板上不可行。

您能建议哪个 ADC 器件型号 同步采样 ADC 、单端超过4通道 ADC。

输入电压范围:0 - 5 V

采样率:超过250 KSPS

分辨率:12位以上(首选14位或16位)

外形尺寸/封装:最小(小于6mm X 6mm)

模拟输入数量:5通道数量 、单端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanath:

    6x6mm 将是一个潜在问题、ADS8363是如何找到的?  总共有8个通道、但您一次只能采样2个通道。  如果您可以处理并行接口、下一个最小的选项是 ADS7864。