This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149EVM:未安装器件

Guru**** 2914370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426461/ads4149evm-do-not-installed-parts

器件型号:ADS4149EVM

工具与软件:

此电路板上的许多器件尚未安装、并在原理图中标记为 DNI。 2024年在 TI 网站上购买这款电路板时、发现它已经上线、但它的器件在任何地方都无法买到。 这意味着我们不具有250MHz ADC、因为 VCXO1和 FLT1这两种重要部件未组装、也无法从任何电子部件分销商处获得。 我 没有 250MHz ADC。 我希望我能把 这张板子还给我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    遗憾的是、由于成本原因和可用性原因、我们并不在每个 EVM 上安装所有器件。

    对于标注的这两个器件、原理图和 BOM 都明确标记为 DNI。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为很明显,我买了这个器件的250MHz 采样率,但它是不是负担得起的,以部件太少。 我认为您应该让此器件触手可及、您不应该再销售它、或者您应该使用类似的可用性更换过时的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    我理解您的沮丧、但我们在 EVM 上提供了多种选项、让客户可以尝试不同的配置。  电路板上配有 SMA、J19、以便可以在 ADC 的时钟输入端应用外部时钟。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

    您是说我应该在250MHz 中设置一个谐振器并通过 J19提供它吗? 你有什么 建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

    我的意思是、您对振荡器模块是否兼容有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我打算将外部信号发生器连接到 CLK 输入的 J19 SMA。  如果您有一个外部 osc 板、则可以使用它执行此操作、这也是可行的。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

    对于合适的 osc 电路板、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 sig 生成器、因为我更容易更改输入、以便将其拨入所需的数字。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    250MHz 信号发生器? 这种方法比始终连接到此电路板更昂贵。 这不是一个好主意。