Other Parts Discussed in Thread: ADS7142
工具与软件:
目前、我们在7142 ADC 上遇到一个问题、即分压器异常导致 ADC 结果不正确、从而导致错误的 ADC 判断。 ADC 不会按照我们设计的分压器逻辑运行。
下面是等效电路设计、我们使用万用表直接测量了 AINP/AIN0引脚的电压。 
- 电阻值和电压:
| R (Ω) | 理论 Vin (V) | Vin (7142待机)(V) | VIN (7142启动序列)(V) |
|---|---|---|---|
| 100k | 0.3V | 0.3V | 1.073V |
| 200k | 0.55V | 0.547V | 1.83V |
如您所见、当7142处于待机状态时、测得的电压与我们设计的分压器值相匹配。 然而、启动该序列后、电压会异常上升。
我们使用的是具有的单通道单端配置 自动模式 使能 

我们猜测 、AINP/AIN0引脚上可能存在电流回流、从而导致分压器异常。 请帮助我们调查此问题。 谢谢。
如果您需要进一步调整、请告诉我!