This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416-08EVM:通过软件 API 控制 DAC

Guru**** 2939090 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426107/dac81416-08evm-controlling-the-dac-through-software-api

器件型号:DAC81416-08EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

您好!

我有一个设置、它使用通过 USB2ANY 卡连接到 PC 的 DAC81416EVM。

我希望能够使用我自己的软件脚本(理想情况下使用 Matlab 或 Python)控制 DAC 输出。

可使用哪种 API 来实现此目的? (我在论坛上看到有一些适用于 USB2ANY 卡的 SDK、但我找不到下载地址)

您能否提供一些示例代码来展示如何完成它?

我还注意到、随 EVM 板提供的软件有能力运行 Python 脚本(不是我需要的、但仍然很有趣)、但它抱怨说无法找到 Python 安装、尽管我确保已在默认路径上安装了所请求的正确版本(Python 2.7)。 您能解释一下软件在哪里查找 Python 可执行文件、并再次提供一些示例脚本吗?

非常感谢

   Yohai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yohai、您好!
     
    我们没有 基于 python/MATLAB 的 HW 和 EVM GUI 设置、也没有相同的示例代码。
     
    您可以执行以下操作-  
    1.如果有适用于 USB2ANY 的基于 python/MATLAB 的软件驱动程序。 您可以根据数据表创建 SPI 帧并执行读取/写入操作。
    2.如果您有任何模块可以生成 SPI 模式(如 FTDI、FPGA 或其他任何模式);输出这些 SPI 输出并使用 J8连接器引脚进行连接并执行 读取/写入操作。
     
    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的快速回复。

    我在论坛上看到、有一些适用于 USB2ANY 的 SDK 可以告诉我可以下载的位置吗?

    谢谢!

       Yohai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yohai、您好!  

    据我所知、我们不共享 USB2ANY SDK。 看起来这个 e2e 线程共享下载内容、所以您可以试一试、但如果您遇到问题、DAC 团队可能无法提供支持: TMP117EVM:安全配合模块所需的 USB2ANY SDK -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    您还可以查看产品页面上提供的 USB2ANY 探索工具: USB2ANY 评估板|德州仪器 TI.com

    此致!

    Katlynne Jones