This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1219:请提交设计评审和建议!

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1424777/ads1219-design-review-advice-please

器件型号:ADS1219

工具与软件:

大家好!

我需要从器件中读取电压和电流、测量非常精确、因此我决定选择 ADS1219。 根据一些参考设计和论坛帖子、我完全无法确定是否需要使用电压跟随器。 如果是外部参考、则为 Neitther 电压可以在2.5V 或2.048V 时正常。 我还需要将接地与测量侧和微控制器侧分开。

您是否可以考虑调整原理图并就所需的更改提供一些建议?  

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oriol:

    Unknown 说:
    ]如果使用外部参考 电压在2.5V 或2.048伏下可以正常。

    使用2.5V 或2.048V 的外部基准电压是可以接受的、因为它们处于 ADC 的可接受范围内:

    不同的参考值只需更改您读取高达2.5V 或2.048V 电压的天气、并相应地更改 LSB 值:

    还可以使用 ADC 的内部电压基准。

    我们通常建议在 ADC 输入端使用抗混叠滤波器。 从数据表的第9.1.4节:

    [报价用户 id="297772" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1424777/ads1219-design-review-advice-please 我不确定是否需要使用电压跟随器[/QUOT]

    从方框图中可以看到、可以将放大器用于 ADC 的输入

    我将与放大器团队联系、询问有关您的电路这一部分的其他问题。

    此致、

    天使