This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:同步整流开关解决方案

Guru**** 2506765 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426422/ucc24624-synchronous-rectification-switches-solution

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件: UCD3138

工具与软件:

尊敬的专家:

我想设计一个三相 LLC DCX 转换器、其输入电压为400V、输出电压为48V、工作频率为150kHz。 工作频率是固定的。 以下是我的问题:

  1. TI 是否有适合初级侧和次级侧同步整流开关的控制解决方案?
  2. 如果使用数字控制、TI 是否有推荐的 DSP 模型、以及对初级和次级开关的控制有何介绍?
  3. 如果次级侧不使用二极管、而是使用同步整流开关、那么应该如何控制次级侧开关信号?
  4. 次级侧同步整流开关的常用控制方法有哪些?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的以下评论。

    1. TI 是否有适合初级侧和次级侧同步整流开关的控制解决方案?
      1. TI 没有可控制次级侧同步整流器的模拟控制器。  但是、您可以使用内置了初级侧 FET 驱动器的 UCC25660x LLC 控制。  对于 同步 整流器、您可以使用它们通过 UCC24624驱动次级侧的 SR。
    2. 如果使用数字控制、TI 是否有推荐的 DSP 模型、以及对初级和次级开关的控制有何介绍?
      1. 对于数字电源控制、可以使用 UCD3138或 C2000数字电源控制器。
      2. 如果您对如何在 LLC 应用中使用这些控制器有疑问、请在 e2e 中重新发布并在主题标题中注明器件型号、以便 相应的应用工程师能够回答您的问题。
    3. 如果次级侧不使用二极管、而是使用同步整流开关、那么应该如何控制次级侧开关信号?
      1. 如果您使用的是 UCC25660x 控制器、则可以使用 UCC24624来驱动次级侧的 SR。   
      2. https://www.ti.com/lit/gpn/ucc24624
      3. 以下链接提供了展示如何在 LLC 应用中使用 UCC24624的应用。  https://www.ti.com/lit/ug/sluuc46/sluuc46.pdf
    4. 次级侧同步整流开关的常用控制方法有哪些?
      1. 对于模拟 LLC 控制器、UCC24624。
      2. 它们可与数字 电源控制器配合使用、因为它们可以根据 VDS 电压开启和关闭栅极驱动器电压、并且不需要电源控制器直接控制。  

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、