This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:有可能不为 DVDD IOVDD 供电

Guru**** 2544820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426081/ads1278-risks-not-powering-dvdd-iovdd

器件型号:ADS1278

工具与软件:

您好!

如果对于 ADS1278WHFQ-MLS 器件、仅为 AVDD、VREFEN、VREFP 供电、而不为 DVDD、IOVDD 供电、则元件是否存在损坏或过应力风险?

 

供电域

供电输入

未供电的域

AVDD

5VA

DVDD、IOVDD

VREFEN

2.5V

 

VREFP

2.5V

 

谢谢!
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam Daluga:

    您能否在主题跟踪工具包的"备注"部分回复我的请求?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    就是这么做的。  

    谢谢!
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam Daluga:

    这种情况不会损坏 ADC、但在所有电源电压都恢复到建议的工作范围后、ADC 将无法正常工作。  在这种情况下、您需要在所有电源电压稳定后将/SYNC 置为有效并将/DRDY 置为有效以正确复位器件。

    另请注意、在所有电源完全上电之前、不应驱动模拟和数字输入引脚。

    -Bryan