This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:错误的 ID 寄存器值

Guru**** 2811115 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1427300/ads131e08-wrong-id-register-value

器件型号:ADS131E08

工具与软件:

团队成员、您好!

在初始化阶段、我没有从 ADC 中读取正确的 ID 寄存器值。 24位8通道配置的预期值为 D2h、但响应为00h 或3Fh。

下面是 MOSI 和 MISO 信号。

谢谢!

Meera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meera:

    欢迎来到 E2E 论坛。 您的计时中的字节之间的延迟大约为1us、您的 CLK 频率是多少? 发送多字节命令时、两个字节之间存在延迟要求、请参阅 ADS131E08数据表中的以下第9.5.3.1节。  

    下面是一个很好的时序示例、用于读取 ADS131E08 ADC 上的 ID 寄存器、0xD2已按预期收到。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的答复。 SPI 时钟频率为10MHz。

    谢谢!

    Meera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meera:

    感谢您提供的信息。  您需要增加 命令中字节之间的延迟。  

    BR、

    戴尔