主题中讨论的其他器件:ADS7142、
工具与软件:
我们的应用要求 ADC (ADS7142)使用相同的寄存器地址提供 i2c 事务连续访问(我们要读取 ADC 采样数据缓冲区)
在指定后续读取的行为而不再次写入7-26中所示的寄存器地址时、数据表似乎不清晰。 如果我不得不进行猜测、可能需要在每次读取 ADC 值之间执行此操作。
但在数据表的第33页: 图55。 手动模式下的器件操作显示了一个浮点图、该浮点图显示了用于访问转换器数据缓冲区的 I2C 读取事务(格式)
此 I2C 读取事务格式与 7.3.11.1.1单寄存器读取不同
您能否说明 I2C 主机需要提供什么来持续访问转换器的数据寄存器(相同的 I2C 寄存器地址)、而无需重复指定器件 ID 和寄存器地址