This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:读取数据异常

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426782/ads131m08-abnormal-reading-data

器件型号:ADS131M08

工具与软件:

团队成员、您好!

我是 来自越南的 Andree。  

我已经设计了一个连接 ESP32和 ADs131m08以读取电流和电压的电路板。

我们已从通道读取数据、但当在图表上显示读取的数据时、我们可以看到我附加的图像中所示的异常(输入端测得的电压为36V 交流电压、但显示的图形不是正弦波)。

请帮助我们检查硬件或软件是否有任何问题

程序设置:  

CLKOUT=8192000 ;  

ADC.writeReg (ADS131_clock、0b11111100000010);  
ADC.writeReg (ADS131_MODE、0b0000010100010000);  
ADC.writeReg (ADS131_CH6_CFG、0b000000000000);
adc.setGain(1);

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_New_2D00_ESP_5F00_2024_2D00_10_2D00_18.pdfe2e.ti.com/.../ads131m08-output-data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Do Nghia:

    欢迎来到 E2E 论坛。

    我注意到、您正在使用不同的接地平面、AGND 用于抗混叠 RC 滤波器、ADC、GND 也用于 MCU 和 ADC、 AGND 和 GND 之间是否存在连接? 可能我在原理图中漏掉了它。 如果没有特殊要求、通常可使用单一和实心接地层。

     AIN7P/AIN7N (Temp1和 Temp2)上的 RC 滤波器使用 GND1、但 ADS131M08 ADC 使用 AGND 来实现模拟电路、其中 AGND 和 GND1都短接?  

    我还注意到、您 在模拟输入和 SPI 数字信号上使用了许多铁氧体磁珠。 请改用0欧姆电阻器将其移除。  

    您使用1N4001通过将其连接到 AVDD 和 AGND 来提供输入保护、它实际上会在信号低于接地值(负输入信号)时影响正常输入信号、并且1N4001具有高漏电流、这也会影响您将来的测量性能、因此不建议这样做。 如果需要输入保护、建议使用应用手册中的解决方案: 用于保护 ADS131M0x ADC 免受电气过载影响的电路

     更换铁氧体磁珠并修复接地连接问题后、您可以将输入短接以重新进行测试、例如短接 PE 和 GND1 (应该为 AGND)或将 Tia1和 Tia2短接至 AGND。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale Li:

    非常感谢您的支持!

    我们忘记了发送更正后的图纸、现在已将所有 GND、GND1、AGND 点连接在一起。  

    我将用 R0欧姆代替全铁氧体、移除1N4001 并再次检查、可能是导致我的噪声信号的问题。  明天我会检查并告知您结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale Li:

    我们找到了原因、因为原始程序没有使用中断从 ADS131M08读取数据。 我们调整了程序以使用中断、返回的数据是正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Do Nghia:

    我为迟交的反应道歉、这是我们在过去两天的周末。 我很高兴您提出了这个问题、但我的建议是针对 ADC 电路设计的通用指南、可帮助您 避免降低数据表中指定的性能。

    BR、

    戴尔