This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:正弦波输出

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1427532/dac8760-sine-wave-output

器件型号:DAC8760

工具与软件:

尊敬的团队:  

客户希望使用 DAC8760生成正弦波输出(1~5kHz)。  

是否可以 使用 DAC8760生成正弦波输出?  

如果愿意 、要生成正弦输出、  

是否需要 在每个周期更新寄存器数据?

或者、是否可以写入一个周期的数据然后连续导出正弦输出?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dino

    要使用 DAC8760生成正弦波、您需要针对正弦波输出的每一次更改更新 DAC 代码。 该器件没有自动正弦波功能。  

    Joseph Wu