This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DV160:ADC16DV160\IF 信号输入变压器连接

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC16DV160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426406/adc16dv160-adc16dv160-if-signal-input-transformer-connection

器件型号:ADC16DV160

工具与软件:

尊敬的团队:

我们将在100MHz IF 信号的设计中使用 ADC16DV160。 我们继续开发基于变压器的前端应用。

但它的数据表未明确与变压器 PRI (或) PRT 点信号连接之间的射频单端连接。

请检查并确认、如果是单端射频输入、我们应该连接哪个变压器引脚[ PRI (或) PRT DOT ]。

有关变压器引脚连接、请参阅图。

此致、

Esakki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    您可以驱动主点或主点。

    通常、在将变压器的次级连接到 ADC 的输入端时、进行连接的方式使信号同相。

    例如:用您的信号驱动主点。 将初级侧接地。 次级点应连接到 INP、次级点应连接到 ADC 的 INM 引脚。 这将使采样的信号保持同相。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。 在我们的设计中、 由于 PCB 布线困难、我们将一个通道与变压器初级侧的输入驱动相连接、另一个通道与变压器的初级点侧相连接。

    我们还附上了参考图像、请检查并确认这些图像。

    此致、

    Esakki


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这将起作用、并且两个通道上的信号将同相。

    THX:

    Rob