This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7049-Q1:IC ADS7049QDCURQ1的引脚- 5 (AINM)

Guru**** 2448230 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7049-Q1EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426217/ads7049-q1-pin---5-ainm-of-ic-ads7049qdcurq1

器件型号:ADS7049-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们将 ADS7049QDCURQ1 IC 用于模数转换电路。

我有连接引脚 NO-5即 AINM 与系统接地,但它正在从输入端挑选噪声.

我是必须通过单独的接地连接 AINM 引脚还是必须连接正确的接地?

你们是否有任何 PCB 布局源文件用于此 IC 连接或任何其他有关此 IC 的技术文档。

Thnaks,

Siva.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    如果接地噪声在 AINM 和 AINP 引脚之间是通用的、则理论上应降低该噪声;但是、如果该接地噪声仅在 AINM 引脚中出现、是否可以将该引脚连接到 与源极隔离的接地点?  

     ADS704X-5XEVM-PDK 用户指南包含 PCB 层图、可作为良好的起点参考。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads7049-q1.pdf

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    感谢重播、

    我需要此  ADS7049QDCURQ1 IC 的电路和 PCB 布局源文件

    此致、

    Siva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    我链接了错误的页面。 ADS7049-Q1EVM-PDK 用户指南下面提供了原理图、BOM 和 PCB 层图链接。 这些资源位于文档的底部。

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau382a/sbau382a.pdf

    很遗憾、我们无法提供原始设计文件。 唯一可用的信息位于用户指南中。

    此致、
    Joel