This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204:波形发生器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63204, DAC80504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1428092/dac63204-waveform-generator

器件型号:DAC63204
主题中讨论的其他器件: DAC80504

工具与软件:

尊敬的团队:  

客户希望使用 DAC 配置正弦波输出。  

DAC63204是具有函数生成功能的良好解决方案。 但是、客户希望使用16位 DAC 解决方案。  

是否有任何具有与 DAC63204相同功能的16位 DAC 解决方案?  

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    在这个时候,没有. 我们没有 DAC63204等具有集成正弦波功能的16位 DAC。 客户可以使用 DAC (如 DAC80504)、并手动发送 DAC 代码以通过 SPI 创建正弦波。  

    此致!

    Katlynne Jones