This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5828EVM:如何从外部测量内部信号?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1427472/afe5828evm-how-to-measure-internal-signals-externally

器件型号:AFE5828EVM

工具与软件:

您好、TI 团队:

AFE5828的内部块包括 LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC、 等等 出于测试目的、是否可以通过从外部端口提取 ADC 信号来检查进入 ADC 的信号? 

我想知道是否有方法可以从外部检查仅由 LNA、VCAT、PGA 和 LPF 处理的模拟信号。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有办法检查这一点。 您只能在提供模拟输出的 CW 模式下检查 LNA 性能。 但在 TGC 模式下、它只能通过 ADC。

    我可以知道有什么需要吗?