This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5828EVM:AFE5828EVM 是否仅与 TSW1400EVM 匹配?

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5828, TSW1418EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1427352/afe5828evm-is-the-afe5828evm-only-matched-to-the-tsw1400evm

器件型号:AFE5828EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5828TSW1418EVM

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户已购买 AFE5828 EVM 但没有 TSW1400数据采集 EVM、对此、我询问了哪种采集 EVM 可以与 AFE5828 EVM 匹配。

您能否告诉我 TSW1418EVM 是否可通过 LVDS 连接?
如果 TSW1418EVM 不适用、那么我会简要说明原因吗?

谢谢你。

好的、
欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSW1418不能同时兼容软件和硬件。 连接器不兼容。 并且 FPGA 固件也需要相应地进行更新。