This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:串扰电平

Guru**** 1791520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98714
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426087/lm98714-crosstalk-level

器件型号:LM98714

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我正在考虑在我们的设计中采用这个芯片、并且有一些问题、特别是关于串扰规格的问题。

数据表中指定通道间串扰为模式3的47 LSB、模式2的16 LSB。 您能解释一下这是什么意思吗? 这可以转换成某种百分比吗?

同时、集成这个芯片最好的方法是什么? 有没有可以尝试的评估套件?

此致、

Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    47LSB 和16LSB 是 ADC 值。  47 ADC LSB 是串扰水平。

    很遗憾、我们没有适用于 LM98714的评估套件。  您需要自行构建 PCB 来验证 LM98714功能和系统性能。

     

    BR、

    Norikazu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norikazu

    感谢您的答复。 我是否正确理解这一点:47个 ADC LSB 等效值47个 ADC 计数来自完整的16位(65535个 ADC 计数)?

    因此、如果我的完整范围是3V、从65535个计数开始、我应该会有47 / 65535 * 3的电平、这大约是2.15mV。

    谢谢!

    Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nguyen:

    是的、您的理解是正确的。

    BR、

    Norikazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norikazu

    47 ADC LSB 是典型值、我们可以处理它。 您知道最大值是多少吗? 我在规格表上看不到它。

    此致、

    Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仅指定参数的典型数字。

    BR、

    Norikazu