工具与软件:
您好!
ads1220双线 RTD 连接出现问题。 我们仅从 ads1220获取连接了 PT100的满量程输出。
我们可以将配置发送到 ADC 并通过 SPI 读取它们、这样我们就可以确保问题不出在 SPI 中。 我们使用以下配置:
CFG0_PGA_BYPASS_OFF = 0x0
CFG0_GAIN_2 = (0x1 << 1)
CFG0_MUX_P1N0 = (0x6 << 4)
CFG1_BCS_OFF = 0x0
CFG1_TS_OFF = (0x0 << 1)
CFG1_CM_SINGLE_SHOT = (0x0 << 2)
CFG1_MODE_NORMAL = (0x0 << 3)
CFG1_DR_STAGE4 = (0x3 << 5)
CFG2_IDAC_250UA = 0x4
CFG2_PSW_ALWAYS_OPEN = (0x0 << 3)
CFG2_FIR_BOTH = (0x1 << 4)
CFG2_VREF_EXT_REFP0_REFN0 = (0x1 << 6)
CFG3_DRDY_DEDICATED = (0x0 << 1)
CFG3_I1MUX_AIN3 = (0x4 << 5)
CFG3_I2MUX_DISABLE = (0x0 << 2)
cfg0 = ADS1220.CFG0_PGA_BYPASS_OFF | ADS1220.CFG0_GAIN_2 | ADS1220.CFG0_MUX_P1N0
cfg1 = ADS1220.CFG1_BCS_OFF | ADS1220.CFG1_TS_OFF | ADS1220.CFG1_CM_SINGLE_SHOT | ADS1220.CFG1_MODE_NORMAL | ADS1220.CFG1_DR_STAGE4
cfg2 = ADS1220.CFG2_IDAC_250UA | ADS1220.CFG2_PSW_ALWAYS_OPEN | ADS1220.CFG2_FIR_BOTH | ADS1220.CFG2_VREF_EXT_REFP0_REFN0
cfg3 = ADS1220.CFG3_DRDY_DEDICATED | ADS1220.CFG3_I1MUX_AIN3 | ADS1220.CFG3_I2MUX_DISABLE
这里是我们的联系。