This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299EEGFE-PDK

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429072/ads1299eegfe-pdk-ads1299eegfe-pdk

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK

工具与软件:

您好!

在测试时、我测量的波形与函数发生器发送的波形之间始终存在偏移。 我想知道的是、在使用 CH1通道时、我将 J6的36连接到正输入、将 J6的34连接到负输入。 如何设置 JP25? 目前我不需要任何偏置电极。

非常感谢
Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junzhe:

    此测试不需要 JP25。 但是、函数发生器的负输入也必须与 EVM 上的模拟地共享。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。  这意味着我需要移除 JP25上的所有跳线电容器、 因为当我收到测试板时、JP25上有3个跳线帽。 我将函数发生器的负极端子连接到 IN1N、这与我的设计相同。

    非常感谢

    Junzhe