This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8167:ALERT 未在 RP2040上工作

Guru**** 2500715 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1428969/ads8167-alert-is-not-working-on-rp2040

器件型号:ADS8167

工具与软件:

尊敬的社区:

在当前项目中、我将 ADS8167与 RP2040微控制器配合使用。 其目的是通过 ADS8167的警报将微控制器唤醒、然后开始采集数据。
以最大采样率和高精度进行的数据采集非常好、但不会触发警报。
遗憾的是、数据表未介绍可使用 ALERT 的工作模式。 我已经测试了动态模式和自动定序模式、但到目前为止没有成功。
不同的阈值也没有区别。

ADS8167的初始化如下:

REG_ACCESS 0b10101010
PD_CNTL 0b00001000
REG_AIN_CFG 0b00000000
REG_COM_CFG 0b00000000
设置低/高阈值和迟滞 基准噪声量
ALERT_CFG 0b11111111
REG_DEVICE_CFG 0b00000010
REG_SEQ_START 0b00000001



此致、Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的提问。 根据数据表中的表7-24、该警报可用于任何操作模式。 您是否能够看到转换数据以确认 ADC 正在转换? 您为警报高低阈值设置了哪些级别、输入信号电压是多少? 您是否能够读回 ALERT_STATUS 和 CURR_ALERT_STATUS 寄存器?  

    此致、

    Samiha