This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1100:ADS1100A0IDBVR

Guru**** 2813995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1100, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1428179/ads1100-ads1100a0idbvr

器件型号:ADS1100
主题中讨论的其他器件: ADS1115

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

很乐意为您提供帮助!

我正在查找下面器件型号的电气规格

ADS1100A0IDBVR 、说明:16位、128SPS、单通道 Δ-Σ

热阻 JA (C/W)?
此致、
Ajay S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    [quote userid="591479" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1428179/ads1100-ads1100a0idbvr 我正在查找下面器件号的电气规范

    这可在 ADS1100数据表的第3页上找到 :ADS1100:16位模数转换器数据表(修订版 B)

    [报价 userid="591479" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1428179/ads1100-ads1100a0idbvr "]热阻 JA (C/W)[/QUOT]

    我们没有此信息可供此器件共享、只有数据表中所述的内容才可用。

    ADS1100是一款较旧的器件、对于新设计、我们建议查看 ADS1115系列器件、因为它们是具有相同功能和更高性能的较新器件。

    ADS1115数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    ADS1114数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    ADS1113数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    感谢您的及时回复、

    根据您的建议、我使用 ADS1114IRUGT 一个通道对我来说就足够了。

    模拟输入[0-5V]

    警报/就绪功能。 我们不会与 FPGA 一起使用。 我刚用5V 乘10K 拉出来、可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    我刚用5V 乘10K 拉出来、那还可以吗?

    是的、这没有问题。 如果未使用、可以将 ALERT/RDY 引脚保持悬空、也可以通过上拉电阻将该引脚连接到 VDD。 根据数据表:

    此致、

    天使