This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1296:RESV1在 ADS1296上悬空

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429006/ads1296-resv1-floating-on-ads1296

器件型号:ADS1296
主题中讨论的其他器件:ADS1298

工具与软件:

您好!

我只是在 RESV1悬空的设计中发现了一个问题-这会导致 ADS1298无法正常运行吗?   该引脚保持悬空会产生什么影响?

除了引脚必须接地之外、我在数据表中没有看到任何其他内容。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordon:

    感谢您发帖。

    将 RESV1引脚悬空不会固有地阻止 ADS1298正常运行。 这是一个未使用的数字输入引脚。  但是、我们无法保证器件始终正常工作、因为将引脚悬空会在数字中引入未定义的状态。 最好纠正此错误。 如果您使用单极电源(即 AVSS = GND)、则可以将引脚31和32短接、直到能够纠正 PCB 设计中的错误。

    此致、

    Ryan