This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF84:在低于推荐的最低工作电源电压下工作

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1425828/dac38rf84-operation-below-minimum-recommended-operating-supply-voltages

器件型号:DAC38RF84

工具与软件:

在以下电源电压略低于建议的最低工作条件下运行 DAC38RF84IAAV RFDAC 对 IT 性能有何影响。

VDDDIG1 = 0.913 (最小限值0.95V)

VDDA1 = 0.928V (最小限值0.95V)

VDDE1 = 0.928V (最小限值0.95V)

VDDPLL1 = 0.928V (最小限值0.95V)

VDDCLK1 = 0.928V (最小值0.95V)

VDDTX1 = 0.928V (最小限值0.95V)

VDDA18 = 1.685V (最小限制1.71V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    通常、线性是首要考虑因素。 这意味着由于电源上的余量受限、杂散或 SFDR 将更糟。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供以下 DAC38RF84配置的估计消耗量(最小值、标称值、最大值):

    LMFS:8212

     PLL 打开

    8倍插值

    查找800 MHz

    fVCO 6400 MHz

    fNCO 1500 MHz

    模式11也可以使用该工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指估计的电源电压电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    让我看看我们是否有与此相关的任何数据、我将进行回复。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是 PLL 未开启时最接近的情况。

    VDDL2 VDDA1v VDDA18 VDDOUT18 VEE VDDVCO VDDAPLL18 VDDPLL1+VDDTx1 VDDDIG VDDT VDDL1 VDDCLK VDDTx18 VDDR18+VDDIO18+VDDS18 VDDE 功耗(mW)
    40. 22. 48. 105. 160 1. 10. 30. 1200 250 40. 368. 1. 50. 580 3205.

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些标称值是最大值吗?PLL 将可能产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们基于 DAC38RF84IAAV 数据表典型值(模式8:1 TX、1 Iq/切片、LMFS = 4211、PLL 开启、6 x 插值、 fINPUT = 983.04MSPS、fDAC = 5898.24MSPS、NCO1 = 2.14GHz、CLKTX 已禁用配置。  这些数字可能更典型的配置电流消耗、还是您发送的数字可能更典型。  我主要关心的是 VDDDIG = 1200mA、而不是848mA、因为我们在 PCB 上使用1A 电容馈通进行 EMI 滤波。如果 VDDDIG 电源电流为1200mA、我们将超过该额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您提供的最接近的电源电流、使用了什么 RFDAC 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    以下是模式的详细信息: 82121模式6x 7.68Gclk_6.4G 串行器/解串器 和 PLL 关闭

    此致、

    Rob