This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:DAC37J82 sysref 电路硬件配置

Guru**** 2769355 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82EVM, DAC37J82, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1428795/dac37j82-dac37j82-sysref-circuit-hardware-configuration

器件型号:DAC37J82
主题中讨论的其他器件:LMK04828.

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们正在尝试在项目中使用 DAC37J82、并且我们有了 DAC37J82EVM。

在 DAC37J82的数据表中、SYSREFN/P 引脚要求 LVPECL 电气标准。

但通过演示配置示例、我们发现您使用的是 LMK04828的 LCPECL 输出。

我也查看了下面的演示原理图、这是实际的 LCPECL 设置硬件配置。

您能在此处告诉我为什么要将 LCPECL 接口用于  DAC37J82的 SYSREFN/P 吗?

在 DAC 的数据表中、未定义此 LCPECL 可支持 SYSREFN/P

感谢您的观看。

此致、

Brooke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brooke:

    这可能是 LMK04828 GUI 中的拼写错误、因为我不知道有任何称为 LCPECL 的标准。  我来向他们证实这一点。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brooke

    该标准的名称无关紧要、因为满足 DAC 的共模和摆幅要求。 该 DAC 希望看到 以500mVDC 为中心的800mVpp 信号。 其中考虑:

    LMKs LCPECL 是一个比 LVPECL 2000输出格式更低的共模电压。 这两种情况下、摆幅被视为相同(约950mVpp)、但高电压和低电压不同。 如果是交流耦合、则应该使用 LVPECL2000mV、但是由于这个 sysref 为直流耦合、因此必须满足共模要求。 因此、LCPECL 输出模式提供的共模电压为(1.57+0.62)/2=1.095Vdc。 LVPECL2000的共模电压为(2.21+1.25)/2=1.73Vdc。

    在 DAC EVM 上、终端结构只是 LVPECL/LCPECL 240R 下拉、然后在这之后而不是典型的交流耦合电容、它通过分压器、该分压器在每个差分桥臂上将摆幅和 Vcm 削减一半。 这使得 LCPECL 模式下的共模电压为0.547mVDC、而如果进入 LVPECL2000、则共模电压将接近0.85V、这是过高的。

    575mVDC 并不是500mV 共模的完美匹配、但只要元件选型允许、可以在分压器中考虑到这一点、以使衰减稍多。 我没在制定这项开发板的时候、但我想象它需要足够的合规性来支持直流耦合参考频率输入、并保持高摆幅。 如果进行衰减以使 VCM 与500mVDC 完全匹配、则还可以衰减差动摆幅。 请注意、如果您确实更改分压电阻器、则分压电阻器的总和必须与第一个 LCPECL/LVPECL 下拉值相匹配、在200R 以上的情况下、这种方式每个桥臂通过衰减器均匀地端接至 GND。 第二个注意事项是、对于 LMK 输出终端、GND 的等效电阻应在100至240欧姆范围内。

    蔡斯