This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235-Q1:ADS1235QWRHMRQ1

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1428670/ads1235-q1-ads1235qwrhmrq1

器件型号:ADS1235-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1235

工具与软件:

尊敬的团队:

我们使用24位 ADC - ADS1235QWRHMRQ1。

符合我们要求的 FIR 滤波器的截止频率为:150、80、40、20、10、 5、2.5 Hz、但在 我们当前选择的 ADC 中 、FIR 滤波器支持高达20SPS。

请建议、如果我们拥有支持高达150SPS FIR 滤波器的同一系列 ADC、或者有办法实现当前 ADC-ADS1235QWRHMRQ1。

如果我们不得不采用数字滤波、那么你是否有算法来支持这一要求?

此致、

Santosh

  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh Sirsi:

    ADS1235中的"FIR"滤波器是一种特殊的滤波器、可抑制50Hz 和60Hz 频率、仅用于此目的

    其余 sinc 滤波器也是 FIR 滤波器、我们不必将它们称为 FIR 滤波器。 因此、您在 ADS1235中选择的任何数据速率设置都使用 FIR 滤波器、包括那些数据速率>20SPS 的数据速率  

    -Bryan