This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-SP:复位后 TDR 的计算

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1428280/ads1282-sp-calculation-of-tdr-after-reset

器件型号:ADS1282-SP

工具与软件:

尊敬的所有人:

根据数据表第7.8节复位时序要求、复位后的 TDR 将包含1/Fdata (大部分)和1/fClk (小部分)。

我假设复位后 TDR 的计算考虑了默认寄存器设置、即使用 sinc+FIR 滤波器、数据速率为8000SPS

在我们的设计中、我们仅使用 sinc 滤波器、数据速率为8000SPS、这是通过在复位触发后立即配置寄存器 CONFIG0来实现的。

我的问题是、CONFIG0的变化是否会在复位后缩短 TDR? (我的假设与同步脉冲后 TDR 的计算一样、如果仅使用 sinc 滤波器、则复位后的 TDR 将使用1/fClk 部分计算、无1/Fdata 部分)

BR、Hang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    是的、通过写入 CONFIG0寄存器更改滤波器模式和数据速率、并通过切换 SYNC 引脚或发送 SYNC 命令来重新同步 ADC 后、表21中 SINC 滤波器的 TDR 现在将适用。  由于 sinc 滤波器的稳定时间比 sinc+FIR 滤波器组合的稳定时间要短得多、因此 TDR 现在要短得多。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的快速回复。 这正是我们所做的:

    Reset ADC ->修改 CONFIG0以仅使用 SINC 滤波器->重新同步 ADC ->开始采样

    在复位进入就绪状态后、可能会在 TDR 之前修改 CONFIG0。

    BR、Hang