This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:READY 响应中的器件 ID 值是多少?

Guru**** 2766855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1428198/ads131a02-what-is-the-value-of-the-device-id-n-the-ready-response

器件型号:ADS131A02
主题中讨论的其他器件: ADS131A04

工具与软件:

我正在实施适用于 ADS131SA02的驱动程序。 我需要检查设备是否存在并准备就绪。 数据表说明我应该发送一个 NULL 命令、并预计在下一个0xFFdd 事务中有一个响应、其中 dd 是硬件器件 ID、而数据表未指定硬件器件 ID 的值。 我应该检查什么值? 仅检查最高有效字节是否不足、因为在该设计中、当器件不位于 SPI 总线上时、SPI MISO 线会被拉高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    请参阅数据表中突出显示的说明。 对于 ADS131A02、"D"为02h。  对于 ADS131A04、"D"为04h。  

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这回答了我的问题。  在表14中将此字节称为"硬件器件 ID"、而未在数据表的其他地方定义或提及该术语、这会令人困惑。 现在我看到在第9.5.3.6.1节中、它改为使用该字节作为通道数。