This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61402EVM:DAC61402EVM 缺少软件

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81404EVM, DAC81402, DAC61402, DAC814XXEVM-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429052/dac61402evm-missing-software-for-dac61402evm

器件型号:DAC61402EVM
主题中讨论的其他器件:DAC81402DAC61402DAC814XXEVM-GUI、DAC81404EVM

工具与软件:

您好!

我将按照 BP-DAC61402-EVM 的用户指南下载/安装评估软件。 该指南指向我在 https://dev.ti.com/gallery/上搜索 "BP-DAC61402EVM"、但此搜索字符串和类似的搜索字符串未返回任何结果。 如何下载此评估套件的软件?

谢谢!
Ethan Zonca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    Sanjay 很快会进行审查并提供一些反馈。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:
     
    BD-DAC61402EVM 现已停产、遗憾的是它仍在显示。
    请打开此产品文件夹链接 DAC61402 ,请访问  Design and Development  和声码器 DAC81404EVM (DAC81402 和 DAC61402  来自同 一系列且引脚对引脚兼容)
     
    为此、您可以使用
    1.  DACX14XX- PYTHON-FTDI-DRIVER
    2.或者  
    DAC814XXEVM-GUI  软件。
     
    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay,

    -有没有办法得到一个过时的软件的副本? 购买不能与任何供应商软件配合使用的库存"正在供货"的评估板是令人沮丧的做法。

    - DAC61402/DAC81402组件是否也会被淘汰,或者这些部件是否仍被推荐用于新设计?

    谢谢!
    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    我们将了解支持 BP-DAC61402EVM 软件的选项。 不会、这些组件不会被淘汰。 我们一直在努力刷新许多 使用 TI Launchpad 的旧版 EVM。 这个问题尚未更新。  

    我们更新了该系列的其他器件、例如4通道 DAC81404EVM。 我们可以对这些 EVM 中的一个进行采样、以便您使用我们的新软件进行评估。 正如 Sanjay 提到的、这些器件是引脚对引脚兼容的、4通道器件的工作方式与2通道器件相同。 如果您仍然更喜欢  BP-DAC61402EVM、Sanjay 会很快回复您、告诉您他关于最佳评估方法的想法。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:
     
    我们真的很抱歉 你必须经历的麻烦,我可以完全理解你的沮丧。  
     
    我可以为您做些什么-  
    1.如果您 可以 分享收货地址、我会 向您发送免费的 EVM 样片。 它可与网上提供的新软件配合使用。
    2.同时,我会寻找 旧的软件,并在这方面提供帮助。 这可能会在某个时候、并会尽快更新此内容。
     
    DAC61412和 DAC81402都处于激活状态、可以用于新设计。 这一点毋庸置疑。
     
    我会放一封 关于 同样的邮件。

    谢谢!
    Sanjay