This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408:DAC 与 OUT 间的关系

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE20408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429283/afe20408-dac-vs-out

器件型号:AFE20408

工具与软件:

在我的设计中、AFE20408必须驱动两个 GaN Doherty (一个 LDMOS Doherty 器件、即6个栅极电压)的栅极。 我计划为 VSSA 提供负电压和 VCCB 正电压。 我想对 GaN (4门)使用{OUTA0、OUTA2}、{DACA1、DACA3}(应用手册 sbaa621中的额外栅极偏置)、对 LDMOS (2门)使用{OUTB0、OUTB2}。

DACA1、A3能否像 OUTA0、A2那样驱动栅极开/关?   当我与 OUTA0、A2一起使用 DACA1、A3进行栅极偏置时、应该注意什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!  

    Erin 将审查您的用例、并很快提供一些反馈。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    当使用 DACA1/A3进行额外的栅极偏置时、您应注意以下要点:

    在此配置中、OUTA0/A2引脚必须使用 VSSA 作为"关闭"电压。 您将在 DACA0/A2和 VSSA 之间进行快速的开/关切换。  

    DACA1/A3输出可以通过 DRVEN 引脚或位开启和关闭、这与 OUT 输出类似。 这会开启和关闭 DACA1/A3缓冲器、从而让您可以在 DACA1/A3和 VSSA 之间切换。 关闭 DAC (至 VSSA)将会快速。 重新开启 DAC 的速度会很慢(大约3us、而不是100ns)。 您可以在应用手册的图3-6中看到这种行为。 我建议将 DACA1/A3输出设置到不需要快速定时的栅极。 此外、在 DACA1/A3输出上使用小型(或无)电容器、以帮助实现快速关断开关。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!
    Erin