This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:您能否解释一下当采样率为960M 且输入信号为720M 时采样异常的原因?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1427322/ads54j60-could-you-please-explain-why-there-is-a-sampling-anomaly-when-the-sampling-rate-is-960m-and-the-input-signal-is-720m

器件型号:ADS54J60

工具与软件:

大家好、在我们的项目中、采样率是960M、中频是720M、采样带宽是250m。 由于 ADS54J60的交错采样原理、杂散信号可能会出现在1/4fs、1/2fs 和3/4fs、其中3/4fs 等于720M、 与中频信号相匹配。 我们还观察到、在没有输入信号时、在720M 处确实有杂散信号、波动在60至70dB 之间。 使用数据表中的直流偏移寄存器进行调整后、波动改善到70-80dB。

不过、当输入信号恰好为720M 时、捕获的信号的行为会非常奇怪。 有时、即使输入功率设置为-4dBm、捕获的信号仍然很弱、约为50-60dB (有明显抖动)。 当我们将输入信号调整到-3dBm 时、捕获的信号会立即变为正常、并且相对稳定。 如果我们循环通电并重试、我们会发现在输入功率为-10dBm 时、捕获的信号会立即正常、并且在下电上电时、该值会再次发生变化。

您能否解释一下这种行为的原因以及如何改进? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天发现问题出在时钟芯片的基准时钟上。 我把 HMC7044的外部参考时钟连接到了信号源后面的10M 时钟、一旦连接好、在720M 下采样会遇到问题。 但是、使用内部时钟或其他信号源提供的时钟不会导致任何问题。 为什么会这样? 时钟芯片的外部参考时钟和输入信号不能来自同一个源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我们发送方框图、其中显示您的测试设置。 请提供尽可能多的详细信息、以便我们准确了解您的测试测量设置。

    此致、

    Rob