This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222:12位/采样率50m/并行/+/-10V

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3643
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1427953/ads4222-12bits-sample-rate-50m-paralle--10v

器件型号:ADS4222
主题中讨论的其他器件:ADC3643

工具与软件:

你(们)好

我需要一个 ADC ,规格如下

12位/采样率50m/并行/+/-10V

您有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我们没有任何输入电压为+/-10V 的高速 ADC。 我们拥有一些输入范围高达5Vpp 的旧款 ADC、而较新的 ADC 通常为2-3Vpp 输入、因此您需要设计输入信号链来处理更高的电压。 我推荐使用 ADC3643 (14位、2通道、65MSPS、并行 CMOS、2.25Vpp 输入)作为我们最新的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果我们想使用 ADC3643、但输入电压范围是 +/-10V、您有没有解决这个问题的解决方案、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您是否也计划实施直流耦合?

    通常、这些具有极高输入范围(例如-+/-10V)的应用所采取的措施。

    是首先衰减输入信号、然后使用具有尽可能低增益设置的放大器耦合到 ADC 中。

    如果您不需要对信号进行直流耦合、则可以使用相同的信号链线路、但使用平衡-非平衡变压器或变压器。

    信号链对齐:

    衰减垫--安培/变压器--模数转换器

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob

    需要直流耦合、您是否有 衰减信号电路? 输入频率1MHz

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    只需使用电阻焊盘来衰减放大器之前的信号。

    请参阅下面的链接...

    www.electronics-tutories.ws/.../pi-pad-attenuator.html

    此致、

    Rob