This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9817EVM:ADS9817EVM-GUI_2.1捕获结果

Guru**** 2445640 points
Other Parts Discussed in Thread: TSWDC155EVM, ADS9817EVM, ADS9817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1428803/ads9817evm-ads9817evm-gui_2-1-capture-result

器件型号:ADS9817EVM
主题中讨论的其他器件:TSWDC155EVM、、 ADS9817

工具与软件:

我正在与 ADS9817EVM 和 TSWDC155EVM 的组合进行运行检查。

AIN1P 的输入是振幅为5Vpp 和1kHz 的方波。

AIN1M 连接到 GND

方波 TR/TF 为20ns、足够短、但使用 ADS9817EVM-GUI 捕获的结果表明、从高电平到低电平响应大约需要35步。

(@2MSPS)

结果为什么会失真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshimasa-san

    感谢您的提问。 您能否分享一下评估 ADS9817用于何种应用?

    您看到的阶跃响应取决于 ADC 前端的输入带宽 ADS9817有两种模式:带宽为21kHz 的低噪声模式和带宽为400kHz 的宽带宽模式。 如果使用宽带宽模式、您将能够看到 ADS9817能够达到的最快阶跃响应-大约7uS、达到99.9%满量程稳定、如果您应用中的输入信号变化不会明显更快、这个响应也许就足够了。 您可以使用以下公式计算捕获方波的准确20ns 上升/下降时间所需的模拟输入带宽:

    0.35/TR = 0.35/(20ns)= 17.5MHz

    您需要一个输入带宽约为17.5MHz 的 ADC 来非常准确地捕获方波上升/下降沿。 但是、这可能取决于您的应用是否需要如此高的精度。 我希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smitha-San,

    感谢您的回答!

    我更改为宽带宽模式并获得了所需的结果。

    我没有注意到、因为没有关于更改寄存器映射的说明。

    我想将此 IC 用于与汽车相关的测量仪器。

    此致、

    Toshimasa.