This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:使用无中断的异步从模式

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429095/ads131a02-using-async-slave-mode-without-interrupts

器件型号:ADS131A02

工具与软件:

我们在异步从模式下使用 ADS131A02。 不过、我们不希望使用中断;我们更愿意让器件以合理的速率(1或2kHz)进行转换、然后在我们需要读数时执行事务(NULL 命令)来读取。 这似乎可行、但偶尔我们会发现在返回的 STAT_1寄存器中设置了 F_DRDY 位。

该位究竟用于什么? 设置该位后、相关的 ADC 读数是否仍然有效(即来自最近 一次的完整转换-在这种情况下、我们可以忽略此状态位)、或者某些位可能来自一次转换、而其他位来自不同的转换(在这种情况下、我们需要执行另一个事务、或重复使用我们获取的先前读数)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    STAT_1寄存器中的 F_DRDY 位设置为指示 DOUT 输出移位寄存器不使用新转换结果进行更新、这意味着新数据丢失。 请参阅数据表中的以下部分。 使用/DRDY 是 检索最新转换数据的最佳方式。  

    BR、

    戴尔