This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204:DAC53204RTER 如何在 SPI 模式下使用该 DAC

Guru**** 2525370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1428468/dac53204-dac53204rter-how-to-use-this-dac-in-spi-mode

器件型号:DAC53204

工具与软件:

大家好、我们让 DAC53204RTER 通过 SPI 和 STM32微型电缆进行连接。 由于某种原因、我无法获得输出电压。

我按照这些说明、只是按照论坛上的建议在 DAC0上获取一些内容。

0x1F、0x02、0x49  

0x03、0x04、0x00  

0x19、0xFF、0x70  

为了验证 DAC 是否处于活动状态、我要尝试读回寄存器、但我找不到任何有关如何使用 SPI 读取给定寄存器的文档。

如果您在如何读取寄存器以及指示是否缺少 初始化方面有任何帮助、我们都会不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gustavo:  

    第7.5.1节介绍了通过 SPI 与器件进行通信的情况。  在图7-14中描述了 SPI 读取。 我假设您没有启用 SDO 引脚、因此您没有在 SDO 引脚上返回任何内容。

    DAC 是否会按照您的写入命令进行更新? 这些是在 DAC0上获取输出的正确初始化。 如果没有、您要使用哪种 SPI 模式? 该 DAC 在下降沿捕获数据、时钟可以在高电平或低电平空闲。 在大多数控制器上、这通常是 SPI 模式1或2。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Katlynne

    感谢您的响应、我们将 DAC 接线至电压输出模式(Out0在没有电阻器的情况下反馈至 FB0、所有4个输出都是如此)、是否有其他指令允许此操作?

     尽管我只是在写入 DAC0、但所有4个 DAC 输出的输出都在15mV 范围内相等。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gustavo:  

    不、正确。 我预计您遇到软件问题。  

    默认情况下、DAC 在高阻态输出模式下会断电、因此每个通道应该会有一个小电压。

    此致!

    Katlynne Jones