This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8218:DAC8218 PCB 工作不正常

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429704/dac8218-dac8218-pcb-not-working-well

器件型号:DAC8218

工具与软件:

您好!

我遇到了与 DA 转换器"DAC8218"有关的问题。 我花了几个月来解决这个问题、但直到现在才能解决。 所以,我很需要你的帮助。

 

大约六年前、我就有经验为工厂制炼机制造控制器 PCB。 PCB 上安装了16位数字信号控制器、运算放大器、AD 转换器、DA 转换器等 该 DAC 为 DAC8218。 当时 PCB 的开发进展的非常顺利、整个 PCB 系统也运行的非常好。

 

但是、这次情况很奇怪。 这里有八块 PCB。 在加载软件后首次上电时、三个 PCB 运行良好、但到目前为止其他 PCB 运行不好。 我将 DAC8218设计为双极输出、直接二进制代码、使用+15V 和-15V 双电源。 但是、不正确的性能 DAC 对于0.00v 输入输出为12.29v、对于-2.50v 输入为9.78v、对于-5.00v 输入为7.28v。 (这些值为典型值。)

 

我想这些现象是由上电顺序不正确引起的。 是这样吗? 此外、我怀疑正确的上电顺序是什么、以及错误的上电顺序是什么。 是否有这样的情况? 如何解决此问题? 是否有任何方法可以在上电后清晰地配置 DAC 工作模式?

 

我需要解决这个问题。 所以、请帮助我、我会提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Komiyama-San:

    这听起来确实像是一个加电时序问题。 您能否给我们发送一张屏幕截图或描述您的故障电路板上电顺序是什么样子的?

    谢谢!
    Erin