This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:无复位引脚、计划在 I2C 闩锁的情况下暂时将 VCC 电源拉至地。 这是一个担忧吗?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429622/ads7828-no-reset-pin-planning-to-pull-the-vcc-power-to-ground-momentarily-in-case-of-i2c-latchup-is-this-a-worry

器件型号:ADS7828

工具与软件:

该 I2C I/O 扩展器没有本地复位。 我打算暂时将 VCC 拉低、以防 I2C 通信出现延迟。 如果驱动 SDA/SCL 和输入引脚、这是否会成为问题? 我是否需要担心反向供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果你仍在驱动 SCL (以及可能是 SDA)、而你"手动"拉动 Vcc、那么你的确会开始通过 ESD 单元反向驱动/加电。  您是否能够切换 SCL 来尝试和释放 I2C 总线?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    遗憾的是、不能、I2C 线路被上拉至电源轨。 但是、如果我将其上拉到与器件相同的电源轨、效果可能会更好吗? 这样它就不会驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    ADS7828上只有一个电源引脚(p16、+Vdd)、如果该电源与 SDA 和 SCL 的上拉电阻相同、则应良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您仍不在驱动模拟输入...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有道理。 或者、如果将 I2C 器件配置为 GPIO、那么我们拉动电源、我认为这应该没问题吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的-但是、如果您将某个器件配置为 GPin、并且在重新上电时将其驱动、则可能会出现相同的反向供电问题。  GPout 不应该是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tom、明白了。 您是否具有 GPin 信号方面的经验、但串联10k / 100kΩ 电阻器以限制电源复位时的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-限制电流很好!