This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:使用 ADS124S08作为 K 型监视器

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429644/ads124s08-use-the-ads124s08-to-be-the-k-type-monitor

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

你(们)好

我想设计 K 型监控器模块、使用 ADS124S08、您能否帮助查看以下原理图?

是否需要在 ADC 前面添加 ESD?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    看起来您将 U3的负电压-2.048V 连接到 ADC 的 REFN0 引脚、而将 U1的正电压+2.048V 连接到 REFP0 引脚。 要在 REF0输入上使用外部基准电压、REFN0必须连接到 AVSS。

     使用0欧姆电阻将每个通道上的其中一个输入短接至 EX_AGND。 对于 使用单极模拟电源的单端测量、为了满足 ADS124S08的输入电压范围要求、必须绕过内部 PGA。  如果启用了 PGA、则输入范围不包括接近 AVSS 或 AVDD 的测量值、因为这些输入将超出 PGA 的线性范围。 如果您要使用单极模拟电源启用 PGA、则可以使用伪差分输入解决方案、请参阅 ADS124S08数据表中的图117 (DO 和 Don ts 电路连接)。

    我未看到 EX_AGND 和 GND_EX 接地之间存在连接。 如果没有特殊要求、建议使用单一实心接地层。

    将串联电阻和共模电容器移动到靠近 ADC 输入的位置、例如、将 R3&R6+C1移动到 C12/R16和 AIN0/AIN1之间的位置。

    在 SPI 总线上使用低阻值串联电阻器、而不是0 Ω。

    是否使用外部保护取决于您的电路或系统是在恶劣环境中运行、 您的电路会受到 ESD 或 EOS 信号的影响。

    BR、

    戴尔