This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, REF35-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430045/ads131a04-ads131a04

器件型号:ADS131A04
主题中讨论的其他器件: REF35-Q1

工具与软件:

#REF35#ADC131A04

您好、先生、

我们计划使用 ADS131A04 ADC 转换器 R 用于 PH 和电导率测量、以实现高精度和分辨率  

为了给该 ADC 提供2.5V 基准电压、我们选择了  REF35-Q1 超低功耗、高精度电压基准 IC。

您能否验证上述 REF IC (REF35-Q1)是否适合 ADS131A04基准电压。

如果此 IC 不适用于此 ADC、那么您能向我们建议使用合适的基准 IC 低成本。。。

BCz 我们验证了对项目预算的严格限制...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Sandeep、

    欢迎来到 E2E 论坛。

    2.5V 外部电压基准确实可以与 ADS131A04搭配使用、该器件可接受高达 AVDD-0.5V 的基准电压。 与 ADS131A04上的内部电压基准相比、REF35-Q1具有更高的精度(最大±0.05%)和低温度系数(最大15ppm)。 如果您的系统要求符合这些规格、那么您肯定可以使用 REF35-Q1。 如果您不确定系统要求、可以稍后 根据内部和外部电压基准的测试结果做出决定。

    BR、

    戴尔