This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J50EVM:DAC EVM 图形发生器功能-可用性

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1427217/tsw14j50evm-dac-evm-pattern-generator-functionality---availability

器件型号:TSW14J50EVM
主题中讨论的其他器件:DAC37J84EVM、、 DAC38J84

工具与软件:

你(们)好

在上面部分的用户指南中、提到 DAC EVM 图形发生器不可用。 请参阅以下内容:

我想将此 EVM 与 DAC37J84EVM 配合使用、以测试高速 DAC。 我希望将各种数据模式发送到 DAV EVM、例如各种基本波形(SINSE、脉冲)、自定义波形、I/Q 调制波形等 上述限制是否意味着我不能将其用于此目的?  

此外、是否有任何类似的电路板使用 Xilinx FPGA 替代产品?

谢谢

M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有 TSW14J58 EVM 可供购买。 谢谢你

    www.ti.com/.../TSW14J58EVM

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、该 EVM 的成本太高。 我对 TSW14J50EVM 最感兴趣 。  

    这是否意味着 TSW14J50EVM 不提供上述功能?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为当前的 TSW14J50 EVM + HSDC PRO + DAC38J84 EVM 软件套件已启用了该功能。

    -Kang