This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC108S102:关于 ADC108S102的 SCLK 下降沿

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC108S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429297/adc108s102-about-the-sclk-falling-edge-of-the-adc108s102

器件型号:ADC108S102

工具与软件:

我们公司的控制器输出 SCLK 并将其输入到 ADC108S102。

请参见图2。 ADC108S102数据表中的 ADC108S102串行时序图。
它似乎在上升沿锁存 DIN、在下降沿输出 DOUT。

但是、当 ADC108S102输出 DOUT 时、它不是"从控制器接收到的 SCLK 上升沿"。 是否规范是根据来自控制器的 SCLK 的"上升沿"在 ADC108S102中创建下降边沿时序、并且 DOUT 在该时序上被输出?
换句话说、ADC108S102侧是否使用 SCLK 的下降边沿进行控制?

作为您问题的背景、当我们观察我们公司基板的波形时、我们在 SCLK 的下降沿观察到了一个轻微跃升的波形。
然而、如果你不使用下降沿进行控制、我想你不需要担心这个步骤、所以我这次问过你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San:

    为了说明、ADC108S102会在 SCLK 下降沿改变 DOUT 引脚上的数据、因此 DOUT 在上升沿由 MCU 读取有效。 ADC108S102 会在 SCLK 上升沿读取 DIN、因此 MCU 应更改 SCLK 下降沿上的数据。 然后、DIN 和 DOUT 均与 SPI 模式3 (CPOL = 1、CPHA = 1)兼容。

    本数据手册是 从真空中 ADC 的角度编写的。 因此、它在下降沿改变 DOUT、并在上升沿采样 DIN 引脚。 如果这更合理、请告诉我。

    如果 SCLK 下降沿不是干净的、则更有可能是可以接受的、但可能会出现 ADC 未检测到下降沿并且不在 DOUT 引脚上转换数据的情况。 不过、除非 SCLK 在再次尝试上升之前没有下降至低于0.8V 的数字输入低电压、否则我不希望在实践中出现任何影响。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我来详细说明一下。
    SCLK 的输入端是否是迟滞缓冲器?
    如果是迟滞、一旦 VIL 电压降至低于0.8V、我认为除非 VIH 电压超过2.1V、否则不会出现故障

    此外、我们公司中还观察到以下波形、但此波形是否会有问题?
    在 SCLK 下降期间、在 VIL=0.8V 附近的波形中观察到一个阶跃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San:

    我确实认为该器件的数字输入(包括 SCLK 引脚)具有一定的抗噪能力。 根据数据表中所述的数字逻辑电平、器件不应将波形中的这个轻微毛刺脉冲解释为另一个上升沿。  

    此致、
    Joel